This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:需要了解看门狗字符和行为

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059566/bq25155-want-to-know-watchdog-chars-and-behaviors

器件型号:BQ25155

地狱专家

这是 Koki Tsushima、收到了客户的问题。

您能回答问题吗?

 ,见第10页

问题1:您能告诉我硬件复位看门狗计时器的最小值和典型值吗?

问题2.1没有 I2C 干扰的情况下、在14秒看门狗计时器后 PMID 断电了多少秒?

 

Q.2.2在 Q.2.1的情况下、该寄存器将如何?  

  我想看门狗定时器会被复位、但这是否意味 着寄存器进入默认状态?

问题3.1   是否在有 Vin 时激活此硬件复位看门狗计时器?

    如果没有 Vin 的 HWRESET_14S_WD=1 (ENABLE)或 HWRESET_15S_WD=1 (ENABLE)、此硬件看门狗功能是否正常?

Q.3.2  第一个表中的 Watchdog_15S_ENABLE 的含义是什么?

   除此表外、没有其他提及。

    是0x37H[2:1]  HWRESET_14S_WD 吗?  

   该寄存器应与 Q.3.1相关。  

问题4:没有 Vin 时、它是否具有 SW 看门狗功能?

问题5:对硬件复位看门狗计时器功能的理解是否正确?

   -如果在14秒内有 I2C,则应更新计时器。  

    -如果在 14秒内再次出现下一个 I2C,则应更新计时器。  

     是否为 该案例更新了永恒?

问题6 :对硬件复位看门狗计时器功能的理解是否正确?

    当 14秒内没有 I2C 时、PMID 关闭、看门狗错误。

    在这种情况下、硬件复位或 USB 插入/移除是否可以解决此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、  

    以下是您的问题答案:  

    • 问题1:未说明最小值和典型值、因为它们并不重要。 您需要在 VIN 插件后的14秒或更短时间内执行通信、才能满足14秒看门狗计时器的要求。 任何小于14s 的值都是可以的。 这是一个排印错误、应为14s 而不是15s。  
    • 问题2.1:硬件复位的时间将取决于充电器的 AUTOWAKE 配置。 这可以在 ICCTRL0寄存器(0x35)上设置。  
    • Q2.2.:是的、如果存在硬件复位、则所有寄存器都将复位为默认值。  
    • Q3.1:如果 HWRESET_14S_WD 设置为1。 (默认值为零)然后、如果在 VIN 存在后的14s 内未完成 I2C 事务、器件将执行硬件复位。 当 VIN 不存在时、此设置无效。   
    • Q3.2:只有 一个安全装置_14S_ENABLE = 1、15是数据表上的一个拼写错误。 这可以在 ICCTRL2寄存器(0x37)上启用。  
    • Q4:50s 软件看门狗将在没有 VIN 的情况下工作、并且可以在 CHARGERCTRL0寄存器(0x17)上禁用。  
    • Q5:对于硬件看门狗、这仅适用于插入有效 VIN 后的前14秒。 它将在永久有效(或直到禁用)、但 在 VIN 有效后检查一次。 在硬件复位的情况下、所有寄存器都将设置为默认值、这会将 Watchdog_14S_WD 恢复为零、并且需要重新启用。 另一方面、SW 看门狗如果启用、则需要每50秒进行一次通信、且持续时间为活动状态。  
    • Q6:如果 VIN 插入后的14秒内没有 I2C、则该器件将执行硬件复位、包括 PMIC 重启。  FLAG3寄存器(0x06)上的硬件看门狗标志将被清零。 只有当一个软件安全装置过期时、FLAG3安全装置故障标志才会被激活。 无需执行任何操作、因为重置会在硬件重置后将器件恢复到其默认状态。  

    还有一些事情: 如果在操作过程中不需要50s 软件看门狗和14S 硬件看门狗计时器、客户可以禁用它们。 两个看门狗都存在、以确保 MCU 主机控制器仍然响应并且尚未停止运行、如果不满足看门狗计时器的要求、则充电器会执行软件或硬件复位、以便重新初始化停止的系统。  如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arelis - San、

    感谢你的客气。

    我想问以下问题。 您能否 确认用紫色书写的文本?

    ALL -看门狗_15S_ENABLE 或 看门狗_14S_ENABLE 没有字。

     这对于 HWRESET_14S_WD 是否意味着? 如果是、这可能 是拼写错误、因此、请将"HWRESET_14S_WD"修复为"HWRESET_14S_WD"、并将15s 修复为14s。

    我知道15s 是拼写错误、14s 是正确的。

    • 问题1:未说明最小值和典型值、因为它们并不重要。 您需要在 VIN 插件后的14秒或更短时间内执行通信、才能满足14秒看门狗计时器的要求。 任何小于14s 的值都是可以的。 这是一个排印错误、应为14s 而不是15s。  
    • 我理解15是错字、14是正确的。
    • 对于 A、B 或 C、哪一项是正确的?
    • -如果 C 正确、当  硬件复位看门狗计时器在 A 和 C 之前发生时、会发生什么情况?
    • 我想问你的是14.00000000000000000000……s 是尖锐的? 是否存在任何错误率?
    • 问题2.1: 这一次我想问您。
    • Q2.2.:对于 Q2.1情况、它是否也是默认值?
    • 问题3.1: 已解决  
    • Q3.2: 如果该值为  HWRESET_14S_WD、则求解。
    • 问题4: 解决了
    • Q5:对于硬件看门狗、这仅适用于插入有效 VIN 后的前14秒。 它将在永久有效(或直到禁用←禁用的含义是什么?)、但 在 VIN 有效后检查一次。 在硬件复位的情况 下、所有寄存器都将设置为默认值、这会将 HWRESET_14S_WD 恢复为零(我认为复位为1b0)、并且需要重新启用。 另一方面、SW 看门狗如果启用、则需要每50秒进行一次通信、且持续时间为活动状态。  
    • Q6:如果 VIN 插入后的14秒内没有 I2C、则该器件将执行硬件复位、包括 PMIC 重启。  FLAG3寄存器(0x06)上的硬件看门狗标志将被清零。 只有当一个软件安全装置过期时、FLAG3安全装置故障标志才会被激活。 无需执行任何操作、因为重置会在硬件重置后将器件恢复到其默认状态。 -是否可以参考 PMID、尽管它处于硬件复位或系统关闭状态?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉催促您、但您能很快回答这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-需要知道的看门狗字符和行为/3921204#3921204"]

    看门狗_15S_ENABLE 或 Watchdog_14S_ENABLE 没有字。

     这对于 HWRESET_14S_WD 是否意味着? 如果是、这可能 是拼写错误、因此、请将"HWRESET_14S_WD"修复为"HWRESET_14S_WD"、并将15s 修复为14s。

    [/报价]

    是的、HWRESET_14S_WD 与安全装置_14S_ENABLE 相同。 15秒也是14秒。 对于 D/S 错别字、我深表歉意、我们将在下一版数据表中对其进行修复。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-需要知道的看门狗字符和行为/3921204#3921204"]
    • 对于 A、B 或 C、哪一项是正确的?
    • -如果 C 正确、当  硬件复位看门狗计时器在 A 和 C 之前发生时、会发生什么情况?
    [/报价]

    我不确定是否完全遵循图示。 只要在14秒内进行 I2C 通信、器件就不会执行硬件复位。 时间上有一些变化。 我知道您正在寻找一个精确度答案、但对于客户应用、如果是14.000001或13.99999s、会有什么不同? 我将建议该函数是否在阈值之前激活(例如13.5s 或更低)。 请记住、此功能默认为禁用。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-需要知道的看门狗字符和行为/3921204#3921204"]
    • 问题2.1: 这一次我想问您。
    [/报价]

    是的、这将是 AUTOWAKE 时间。 硬件复位后复位所需的时间。 您可以按照第一次答复中所述对其进行配置。 默认为1.2s。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-Winde-know-know-watchdars-and-Behavies/3921204#3921204"] Q2.2:对于 Q2.1案例,它是否也是默认值?

    是的、每次硬件或软件复位都会将寄存器恢复为默认值。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-Wwant to know-know-watchdogs-and-Behavies/3921204#3921204]Q5:对于硬件看门狗、这仅适用于插入有效 VIN 后的前14秒。 它将在永久有效(或直到禁用←禁用的含义是什么?)、但 在 VIN 有效后检查一次。 在硬件复位的情况 下、所有寄存器都将设置为默认值、这会将 HWRESET_14S_WD 恢复为零(我认为复位为1b0)、并且需要重新启用。 另一方面、SW 看门狗如果启用、则需要每50秒进行一次通信、且持续时间为活动状态。  [/报价]

    禁用表示 HWRESET_14S_WD = 0 (默认值)。 默认情况下、此函数被禁用、如果客户想要启用它、则需要设置 HWRESET_14S_WD = 1 (启用)。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-Wwant to know-know-watchdogs-and-Behavies/3921204#3921204]Q6:如果 VIN 插入后14秒内没有 I2C、则器件将执行硬件复位、包括 PMIC 电源周期。  FLAG3寄存器(0x06)上的硬件看门狗标志将被清零。 只有当一个软件安全装置过期时、FLAG3安全装置故障标志才会被激活。 无需执行任何操作、因为重置会在硬件重置后将器件恢复到其默认状态。 -是否可以参考 PMID、尽管它处于硬件复位或系统关闭状态?  [/报价]

    您能进一步探讨这个问题吗:您提到 PMID 是什么意思?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guerrere-San、您好!

    感谢你的答复。

    问题1是的、我想问一下精度。

       很抱歉、我不熟悉用例、但他想知道其准确性。

       我想再次确认、但这个最大值是14秒、而不是15秒?

        是否可以认为最小值是13.5秒?  

    Q.2.1&.Q2.2是这意味着当 PMID 断电时、它们应该是默认值、因此时间应为1.2s (因为这是默认值)。

    这种理解是否正确?

    问题5:我认为 Watchdog_14S_WD 的默认值为"1b0"、而不是0。 是这样吗?

    问题6我想问您 PMIC 的含义。 数据表中没有词语。 不是电源管理 IC、对吗?

    非常感谢。

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-Winde-know-know-watchdogs-and-Behavies/3922352#3922352"]  是否可以认为最小值为13.5s?  [/报价]

    让我澄清一下。 最大值为14s、如果您希望确保处于阈值的安全区域、则可以说最大值为13.5s。 最小值是小于14s 的任何值。 换句话说、如果 I2C 以1秒的速度发生、则会中止硬件复位。 同样、如果它发生在500ms、5s 或13.5s。 客户在电源正常后有14秒或更短的时间来执行 I2C 事务。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-Wow-know-know-know-watchdars-and-Behavies/3922352#3922352"]

    Q.2.1&.Q2.2是这意味着当 PMID 断电时、它们应该是默认值、因此时间应为1.2s (因为这是默认值)。

    这种理解是否正确?

    [/报价]

    如果寄存器 ICCTRL0 (0x35)上的 AUTOWAKE 域不会被 MCU 控制器更改。 那么、是的、复位时间将是1.2秒。 用户可以配置该计时器、因此它可能会因配置方式而异。  

    [引用 userid="486602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1059566/bq25155-Wow-know-know-know-watchdars-and-Behavies/3922352#3922352"]

    问题6我想问您 PMIC 的含义。 数据表中没有词语。 不是电源管理 IC、对吗?

    [/报价]

    该字应为 PMID。 这是 BQ25155等电源路径器件高侧 FET 的中点。 这通常是客户连接其系统的地方。 您可以参阅 D/S 的第8.2节、了解功能方框图。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guerrere-San、您好!

    感谢你的答复。

    Q.1我了解到最大值为14s 和15s、填充值已针对数据表进行了修正。  

       因此、如果 I2C 发生在14.0000001s、但不会中止硬件复位、因为最大值为14s、 这是对的吗?    

       我知道 最小值是任何小于14s 的值。 那么最小值应该是0、对吧?

       13.5s 只是想法、而不是计算。 安全范围、 这对吗?

       我很抱歉有麻烦的问题。

    问题2我明白了。

    MCU 的含义是什么?

    您是指客户 将外部 MCU (这是主机)的 ICCTRL0 (0x35)更改为其他地址时的情况吗?

    如果是、我认为  在 PMID 断电时 ICCTRL0 (0x35)应该是默认值、因此无关紧要。 这不是真的吗?

    感谢你的客气。

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、  

    问题1:是的、正确。 至少是肯定的、只要存在 VIN (电源正常)后进行有效的 I2C 事务、就可以假设为0。是的、我建议的13.5s 只是一个安全范围。  

    Q2:MCU 是微控制器。 客户会使用某种类型的 MCU 或类似器、通过 I2C 进行通信以配置充电器。 该寄存器上的 AUTOWAKE 域将控制在硬件复位期间 PMID 关闭的时间。 由于此场景中存在 VIN、因此在重新设置器件时、您可以事先配置 Autowake 以更改复位周期的持续时间。 硬件复位后、寄存器将转至其默认值、这将影响下一个硬件复位周期。  

    此致、  

    Arelis Guerrero