地狱专家
这是 Koki Tsushima、收到了客户的问题。
您能回答问题吗?
,见第10页
问题1:您能告诉我硬件复位看门狗计时器的最小值和典型值吗?
问题2.1在没有 I2C 干扰的情况下、在14秒看门狗计时器后 PMID 断电了多少秒?

Q.2.2在 Q.2.1的情况下、该寄存器将如何?
我想看门狗定时器会被复位、但这是否意味 着寄存器进入默认状态?
问题3.1 是否在有 Vin 时激活此硬件复位看门狗计时器?
如果没有 Vin 的 HWRESET_14S_WD=1 (ENABLE)或 HWRESET_15S_WD=1 (ENABLE)、此硬件看门狗功能是否正常?
Q.3.2 第一个表中的 Watchdog_15S_ENABLE 的含义是什么?
除此表外、没有其他提及。
是0x37H[2:1] HWRESET_14S_WD 吗?
该寄存器应与 Q.3.1相关。
问题4:没有 Vin 时、它是否具有 SW 看门狗功能?
问题5:对硬件复位看门狗计时器功能的理解是否正确?
-如果在14秒内有 I2C,则应更新计时器。
-如果在 14秒内再次出现下一个 I2C,则应更新计时器。
是否为 该案例更新了永恒?
问题6 :对硬件复位看门狗计时器功能的理解是否正确?
当 14秒内没有 I2C 时、PMID 关闭、看门狗错误。
在这种情况下、硬件复位或 USB 插入/移除是否可以解决此错误?