请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 TI 专家、
我们将第17个引脚用于 Pres 功能、即当引脚17连接到 GND 时、P+/P-具有输出。
PRES 引脚能否实现此功能? 首次连接到 GND 时、P+/P-具有输出电压;
当第二次没有连接时、P+/P-关闭输出。
当第三次连接到 GND 时、P+/P-具有输出电压... 可以通过重复此周期来实现此函数吗?
为了实现这种功能、我应该如何设置寄存器?