This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用第17引脚实现 PRES 功能

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059779/bq40z80-use-the-17th-pin-for-the-pres-function

器件型号:BQ40Z80

TI 专家、


      我们将第17个引脚用于 Pres 功能、即当引脚17连接到 GND 时、P+/P-具有输出。

       PRES 引脚能否实现此功能? 首次连接到 GND 时、P+/P-具有输出电压;

      当第二次没有连接时、P+/P-关闭输出。

      当第三次连接到 GND 时、P+/P-具有输出电压... 可以通过重复此周期来实现此函数吗?

      为了实现这种功能、我应该如何设置寄存器?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    您可以使用紧急 FET 关闭功能、该功能将在每次按下按钮时切换 FET。 请参阅 TRM 的第6.6节"紧急 FET 关断(EMSHUT)"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Keller、

      以下设置是否正确?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    您还需要确保引脚配置正确、这是 TRM 的第2.6.2节"紧急 FET 关断(SHUTDN)"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Keller、

      好的、谢谢。 在测试和验证之前、我将按如下方式修改引脚配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    没问题、我希望此解决方案能为您提供帮助。

    此致、

    Wyatt Keller