请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563231 尊敬的团队
客户希望降低 Cboot 的成本。
上一个项目。 它们使用1uF/25V。
他们是否可以使用1uF/16V 代替 1uF/25V?
Cboot 的器件型号为 GRM155R61E105KA12D 和.CC0402KRX5R8BB105。
MLCC、0402、GRM155R61E105KA12D (RoHS)、1UF 25V X5R +-10%、Murata
MLCC、SMD、CC0402KRX5R8BB105、0402、1uF、X5R、+/-10%、25V、Yageo、HF;RoHS
非常感谢
丹尼