This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:Cboot 的值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059990/tps563231-the-value-of-cboot

器件型号:TPS563231

尊敬的团队

客户希望降低 Cboot 的成本。

上一个项目。 它们使用1uF/25V。

他们是否可以使用1uF/16V 代替 1uF/25V?

Cboot 的器件型号为 GRM155R61E105KA12D 和.CC0402KRX5R8BB105。

MLCC、0402、GRM155R61E105KA12D (RoHS)、1UF 25V X5R +-10%、Murata

MLCC、SMD、CC0402KRX5R8BB105、0402、1uF、X5R、+/-10%、25V、Yageo、HF;RoHS

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Denny's!

      BST 和 SW 之间的电压约为5V。 电容为16V 就足够了。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户希望再次确认 BST 和 SW 上的原理图。

    因为数据表建议 Cboot 等于0.1uF。 那么、我想再次确认1uF/16V 是否正常?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    带 IUD 的 Cboot 正常。 一般建议值介于0.1uF 至1uF 之间。

    此致

    Shuai