This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:LMZ14201H

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060239/lmz14201h-lmz14201h

器件型号:LMZ14201H

您好!

我在 Tina 中仿真基于 LMZ14201H 的电路。 我使用数据表中显示的图8-1设计。

Vout=5V、Vin=12V 在1ms 内从0V 上升到12V、Rent =100k、Renb=17.3k

我从  TI 网站获得了 LMZ14201H SPICE 模型、  即 LMZ14201H 未加密 PSpice 瞬态模型

结果:

VEN 信号始终处于~2V

Vout 为0V

问题:

我是否使用了正确的 SPICE 模型?

为什么 Ven 始终处于~2V 且 Vout=0V?

谢谢

David