This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:设计评论

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059409/bq2980-design-review

器件型号:BQ2980

请查找 BQ298006的设计。 请分享反馈。

PN:IRLHM630TRPBF
制造:Infineon
说明: 晶体管、N-MOSFET、30V、21A、Vgs=12V、 2.7W、PQFN-8
系统要求  
电池:标称值为3.7V 的锂离子电池。
3.7中的最大电流消耗:9A (过流设置为14A)

密码: Adfg*

e2e.ti.com/.../ASKC_5F00_ACTC_5F00_BATTERY_5F00_PROTECTION_2D00_protected.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    它似乎应该起作用。  注意事项:

    • 如果填充了 BAT_GND 电阻器的栅极、则电路的电流消耗会增加、因为电荷泵将运行更多的电流来向这些电阻器提供电流。  它们 将避免漏到栅极并导致 FET 泄漏。
    • 在 FET 上放置电容器时、许多设计人员使用2个电容器、以便单个故障不会绕过 FET。  您有一个用于高电流事件的保险丝。 电容器短路。
    • 如果使用、R449模式将像其意图那样旁路 FET 和保险丝。