请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 请查找 BQ298006的设计。 请分享反馈。
PN:IRLHM630TRPBF
制造:Infineon
说明: 晶体管、N-MOSFET、30V、21A、Vgs=12V、 2.7W、PQFN-8
系统要求
电池:标称值为3.7V 的锂离子电池。
3.7中的最大电流消耗:9A (过流设置为14A)
密码: Adfg*
e2e.ti.com/.../ASKC_5F00_ACTC_5F00_BATTERY_5F00_PROTECTION_2D00_protected.pdf