请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 先生,您好:
我们对我们的应用有一些疑问、请参阅以下问题。
1.如果我们的电池组可拆卸、我们能否在 POS 的 PCBA 系统上继续使用 BQ27520-G4?
2.如果我们可以继续使用 BQ27520-G4、那么更换电池后 SOC 的精度如何? 是否可以在5%范围内进行控制?
3.如果我们从系统中取出电池,然后让适配器插入,SOC 上将有多少百分比?
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。