This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:有关 BQ27520-G4的应用问题

Guru**** 1124430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059435/bq27520-g4-application-questions-about-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4

先生,您好:

我们对我们的应用有一些疑问、请参阅以下问题。

1.如果我们的电池组可拆卸、我们能否在 POS 的 PCBA 系统上继续使用 BQ27520-G4?

2.如果我们可以继续使用 BQ27520-G4、那么更换电池后 SOC 的精度如何? 是否可以在5%范围内进行控制?   

3.如果我们从系统中取出电池,然后让适配器插入,SOC 上将有多少百分比?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    1. BQ27520-G4是系统侧压力表。 它将与可拆卸电池组配合使用

    2.如果插入的电池的化学成分相同、则会估算 SOC。 如果在插入之前电池处于静止状态、则 SOC 将准确且可能在5%以内。 但是、如果电池不是静止的、则该值将不正确。 当进一步放电时、它将慢慢收敛到一个更精确的值

    3. BQ27520-G4在没有电池的情况下无法报告正确的值。 可以通过一些方法来指示是否存在电池。 在尝试读取 SOC 之前、系统必须跟踪是否存在电池。 我猜 SOC 可能会显示100%。

    请参阅 TRM 第2.1.7节 BAT_INSERT:0x000D

    本节介绍了电池插入检测的设置以及相应的行为。