请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5036 大家好、
我们的客户希望澄清 LP5036的颜色混合和亮度控制。 根据我们的客户、
数据表提到有8位用于颜色混合、8位用于亮度控制。 我的理解是、如果我们同时使用这两个器件、应该是16位控制。 但数据表显示它是12位 PWM 控制
想要了解12位是如何到达的?
我正在尝试在组控制模式下使用它。 (请参阅随附的)

并明确我要问的问题。 例如、我将0xFF 用于所有3种颜色、将0x10用于亮度控制。 那么、我的总 PWM 1/16吗?
此致、
Danilo