This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:颜色混合和亮度控制

Guru**** 2538820 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059298/lp5036-color-mixing-and-brightness-control

器件型号:LP5036

大家好、

我们的客户希望澄清 LP5036的颜色混合和亮度控制。 根据我们的客户、

数据表提到有8位用于颜色混合、8位用于亮度控制。 我的理解是、如果我们同时使用这两个器件、应该是16位控制。 但数据表显示它是12位 PWM 控制

想要了解12位是如何到达的?

我正在尝试在组控制模式下使用它。 (请参阅随附的)



并明确我要问的问题。 例如、我将0xFF 用于所有3种颜色、将0x10用于亮度控制。 那么、我的总 PWM 1/16吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    执行内部逻辑是为了从8x8位乘法获得一个9位分辨率。 请找到此主题 LP5036亮度和颜色混合 、其中详细介绍了算法和抖动功能。 为了实现更直接的寄存器配置、我附加了一个数据表、其中包括对数标度和线性标度调光选项。

    LP50xx BRI x 彩色数据

    此致、

    Aaron Bing