Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426EVM-738, BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、
你(们)好
遗憾的是、我们遇到了 SOC 突然下降(例如从20%直接下降到0%)。 当电池电量接近10%时、我们的应用需要在关闭之前执行其他任务。 但是、在这些突然跳变的情况下、我们会错过该点、并使系统在端接电压下运行、这可能导致掉电或复位。 因此、我们决定 使用 BQ27426EVM-738和 EV-2400进行学习周期、以提高电量监测计精度。 我们能够使用 bqStudio 执行自动学习周期。 但是、我们不确定在学习周期中应使用哪种终端电压。 我们的系统终端电压为3.55V。 学习周期成功指南建议使用电池数据表(SLUA903第2.6章)中的最低额定电压。 但参考手册(SLUUBB0第 7.4.3.1章) 提到 、在0% SOC 时、电阻曲线的分辨率更高。 因此、我们 假设、为了提高监测精度、最好在学习周期中使用相同的端接电压。
这一假设是否正确?
谢谢、此致