This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:为工厂学习周期选择端接电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426EVM-738, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059229/bq27426-choosing-the-termination-voltage-for-the-factory-learning-cycle

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、

你(们)好

遗憾的是、我们遇到了 SOC 突然下降(例如从20%直接下降到0%)。 当电池电量接近10%时、我们的应用需要在关闭之前执行其他任务。  但是、在这些突然跳变的情况下、我们会错过该点、并使系统在端接电压下运行、这可能导致掉电或复位。 因此、我们决定 使用 BQ27426EVM-738和 EV-2400进行学习周期、以提高电量监测计精度。  我们能够使用 bqStudio 执行自动学习周期。 但是、我们不确定在学习周期中应使用哪种终端电压。 我们的系统终端电压为3.55V。 学习周期成功指南建议使用电池数据表(SLUA903第2.6章)中的最低额定电压。 但参考手册(SLUUBB0第 7.4.3.1章) 提到 、在0% SOC 时、电阻曲线的分辨率更高。 因此、我们 假设、为了提高监测精度、最好在学习周期中使用相同的端接电压。

这一假设是否正确?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应运行学习周期以尽可能涵盖放电深度(DOD)、因此该化学物质的最小电池电压是学习周期的适当截止点。

    监测计的内置电池模型使用更多的电池电阻测量来实现高 DOD。 SoC 在高 DOD 时为0%、但通常不在 DOD = 1.0时(DOD 范围为0.0至1.0、测量仪表将其存储为缩放整数 x16384)、对于3550mV 的终止电压、肯定不在 DOD = 1.0时 (对于 bq27426中的化学成分而言非常高、可能会导致其他问题)。 在学习周期中、您需要让监测计在 DOD 至1.0的整个过程中学习这些电池电阻(测量它们)、这只有当您为化学物质放电到最小电池电压时(负载不是很高、例如 C/5)才可能实现。