This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:请详细查看降压部分

Guru**** 2522990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058821/tps54331-kindly-do-a-detailed-review-of-the-buck-section

器件型号:TPS54331

请详细查看 BUCK 部分。 BUCK 的实际器件型号为  

TPS54331DDAR

还需要详细查看损耗和组件选择等。

下面列出了原理图和组件列表。 所需的规格为  

输入电压:24V

输出电压;12V

输出电流:3A

C2 Murata GRM155R61H104KE14D
C22. Murata Electronics GRM1555C1H100JA01J
C64、C113 三星电子机械公司 CL31A106MBHNNNE
C110 Murata GRM1555C1H102JA01J
C111 Murata GRM155R71C822KA01D
C112 Murata Electronics GRM155R71A104KA01D
D15. Fairchild Semiconductor SS24FL
L18. SDR1307-120ml
R82 Vishay-Dale CRCW040264K9FKED
R83 Vishay-Dale CRCW040210K2FKED
R84 Vishay-Dale CRCW0402732RFKED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin

    它看起来很好。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin

    在这里只添加一条注释,我建议输入使用2*10uF 电容器,输出使用3*10uF 电容器。

    BR

    Ruby