我有一位客户使用 4.45V 电池、他们正在寻找低于0.5%的电压调节精度。 BQ27Z561电池电量监测计是否具有适合其应用的足够精确的电压范围?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shirlish、您好!
我不太熟悉 ADC 分辨率与0.5%的相关性。 根据我的电流理解、可以通过将 Vref /2^n 与 n 作为 ADC 的位数来计算 LSB。 在本例中、我们的 ADC 具有大约15位。 基于这些数字、我将采用 Vref =4.45并将其除以2^14、这将得到一个远远小于.5*4.45 = 0.2225V 的 LSB 数。 这是正确的想法吗?