This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电压读数精度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058911/bq27z561-voltage-reading-accuracy

器件型号:BQ27Z561

我有一位客户使用 4.45V 电池、他们正在寻找低于0.5%的电压调节精度。 BQ27Z561电池电量监测计是否具有适合其应用的足够精确的电压范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    bq27z561是一款监测计。 电池充电电压由充电器调节。 如果您想问 bq27z561是否能够准确测量电压、那么是的、它可以测量4.45V 范围的0.5%以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    通过能够测量优于0.5%、这是否意味着我们的客户还可以根据电池电量监测计读数对主机进行编程以控制电池充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    是的、客户可以根据电池电量监测计读数对主机进行编程以控制电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我找到如何在 BQ27Z561数据表中测量4.45V 范围的0.5%以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    包含相关信息的数据表部分是

    6.11模拟数字转换器(ADC)

    请注意、这是校准之前以及固件进行任何调整之前的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirlish、您好!

    我不太熟悉 ADC 分辨率与0.5%的相关性。 根据我的电流理解、可以通过将 Vref /2^n 与 n 作为 ADC 的位数来计算 LSB。 在本例中、我们的 ADC 具有大约15位。 基于这些数字、我将采用 Vref =4.45并将其除以2^14、这将得到一个远远小于.5*4.45 = 0.2225V 的 LSB 数。 这是正确的想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    bq27z561的电流测量精度已足够。 理论计算。