This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:VDROP1与 VDROP2

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132977/lmr43610-q1-vdrop1-vs-vdrop2

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、

您能否告知 VDROP1和 VDROP2之间的差异?

我认为 VDROP2是 FSW>1.85MHz 和95%调节下的 VIN 到 VOUT 差异。

但 VDROP1中没有频率条件。 这是否意味着 VDROP1假定没有频率折返?

我对下面的黄色描述感到困惑。  

VDROP1:输入到输出电压差,以保持 Vout 调节>95%,并具有频率折返功能。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    VDROP1允许频率降低 Vdrop。   对于 VDROP2、最小频率限制为1.85kHz。 这是因为较低的频率可以实现更高的最大占空比。  这也显示在 EC 表中。

    希望这能澄清。  

    谢谢、

    Youhao