请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43610-Q1 大家好、
您能否告知 VDROP1和 VDROP2之间的差异?
我认为 VDROP2是 FSW>1.85MHz 和95%调节下的 VIN 到 VOUT 差异。
但 VDROP1中没有频率条件。 这是否意味着 VDROP1假定没有频率折返?
我对下面的黄色描述感到困惑。
VDROP1:输入到输出电压差,以保持 Vout 调节>95%,并具有频率折返功能。
此致、