This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:默认电流限制值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126668/tps544b20-default-current-limit-value

器件型号:TPS544B20

尊敬的团队:

我设计了 TPS544B20并将 OCP 设置为默认值。

根据数据表、典型值为26A。 我可以知道最小和最大 OCP 值吗?

此致、

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表中列出了电流限制精度+/- 3A

    对于26A 的默认设置、模拟触发点将为23-29A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是否有任何因素(如输出电感器)会影响 OCP 值?  

    我在我的侧有测试 OCP、当 Iout~=21A 时、器件将触发 OCP

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    AGND 至 AGNDNS 连接、PGND 至系统接地连接和 VDD 旁路的正确布局会影响感测到的电流。

    散热焊盘接地连接的焊接质量、承载电流。

    如果环路不稳定、并且在延长的关断时间之间振荡或生成2个或更多 SW 脉冲的突发脉冲、则环路的稳定性都会增加感测到的电流、从而减小电流限制跳变点。

    此外、在回流期间 IC 过热会回流内部高温裸片连接并增加用于电流感测的 Rdson、从而导致 OCP 提前触发。

    是否连接了 PMBus 以读取 IOUT 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将会关闭此帖子、因为长时间没有反馈。 如果您需要进一步的支持、请回复、此帖子将再次打开。