Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544B20 尊敬的团队:
我设计了 TPS544B20并将 OCP 设置为默认值。
根据数据表、典型值为26A。 我可以知道最小和最大 OCP 值吗?
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AGND 至 AGNDNS 连接、PGND 至系统接地连接和 VDD 旁路的正确布局会影响感测到的电流。
散热焊盘接地连接的焊接质量、承载电流。
如果环路不稳定、并且在延长的关断时间之间振荡或生成2个或更多 SW 脉冲的突发脉冲、则环路的稳定性都会增加感测到的电流、从而减小电流限制跳变点。
此外、在回流期间 IC 过热会回流内部高温裸片连接并增加用于电流感测的 Rdson、从而导致 OCP 提前触发。
是否连接了 PMBus 以读取 IOUT 值?