This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS2597原理图检查

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132160/tps2597-tps2597-schematic-check

器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件: TPS22811

您好、支持团队

我们可以将 AONR21307更改为 TPS2597、是否可行?

现代待机:SLOT2为12V

用于服务器应用程序

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    AONR21307是 PFET、TPS2597是具有集成 NFET 的电子保险丝。  为什么使用 PFET? 您是否需要电源路径保护? 电压和电流要求是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel

     电压和电流要求是什么?

    12V/6A

    我们考虑 TPS22811、可能会替代 AONR21307。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS22811可以工作、它没有电流限制。 如果您需要限流、则可以使用 TPS2597。

    此致

    Kunal Goel