请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5122
为了响应我最后 一个使用 LM5122的客户端、7.5V 输出电压似乎跳变、导致 ADB 前照灯闪烁。 我在调试 TI 的 LM5122 EVM 板、发现调整 UVLO 输入电压的振幅会显著影响芯片的性能。 负载能力。
例如、当使用 EVM 板进行测试时、当 VIN 为6V 时、将 UVLO 电压从1.4V 增加到2V 将显著提高负载容量;
当 UVLO=1.43V 时、输出为40V (TYP=42V)、无法加载;
当 UVLO=2V 时、输出为42V (TYP=42V)、负载可高达20W (电压源的上限为20W、仪器可满载)。
我要求 客户将 UVLO 电压提高到2V 进行测试、他们说7.5V 闪烁现象已经消除、直到6.5V 才会出现闪烁现象。
在这方面、我希望了解 UVLO 的电压振幅为何与升压器的负载容量有关、希望从芯片的工作原理中得到答案。