This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:UVLO 电压与 LM5122-Q1电路负载能力之间的关系是工作原理

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132556/lm5122-q1-the-relationship-between-the-voltage-of-uvlo-and-the-load-capacity-of-the-lm5122-q1-circuit-is-the-working-principle

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

为了响应我最后 一个使用 LM5122的客户端、7.5V 输出电压似乎跳变、导致 ADB 前照灯闪烁。 我在调试 TI 的 LM5122 EVM 板、发现调整 UVLO 输入电压的振幅会显著影响芯片的性能。 负载能力。

例如、当使用 EVM 板进行测试时、当 VIN 为6V 时、将 UVLO 电压从1.4V 增加到2V 将显著提高负载容量;

当 UVLO=1.43V 时、输出为40V (TYP=42V)、无法加载;

当 UVLO=2V 时、输出为42V (TYP=42V)、负载可高达20W (电压源的上限为20W、仪器可满载)。

我要求  客户将 UVLO 电压提高到2V 进行测试、他们说7.5V 闪烁现象已经消除、直到6.5V 才会出现闪烁现象。

在这方面、我希望了解 UVLO 的电压振幅为何与升压器的负载容量有关、希望从芯片的工作原理中得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您使用 E2E、由于此问题已通过电子邮件转发给我、因此我们不必在此处打开它、因此如果您同意、我们可以关闭此问题、我将通过电子邮件回复您。 这是可以的吗?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haroon,

    好的、当然!

    Alan