This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A VDD5问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132185/tps546d24a-tps546d24a-vdd5-question

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我在 测试 TPS546D24A EVM 时遇到的问题。 我发现了一个有趣的现象。 我意外地将 VDD5 (JP1_P2)短接至 GND、但输出不会下降。 但是、当我将主器件的 VDD5 (JP1_P1)短接至 GND、但输出下降并锁存。 因此、我进一步测试了这种现象。

  • 我将主器件的 VDD5短接至 GND、并检查 VSHARE、SW1、SW2和 VDD5_PH1。 我发现 VDD5_PH1对地短路后、VSHARE 锁存到 GND、以便器件进入故障模式两个相位都被锁存、不会生成 SW 脉冲;请参阅以下波形:

  • 我将从器件的 VDD5短接至 GND、并检查 VSHARE、SW1、SW2和 VDD5_PH2。 我发现在 VDD5_PH2短接 GND 后、VSHARE 短接 GND 一段时间。 在大约4-5ms 之后、无论从器件的状态如何、主器件都会启动。 这毫无意义、因为这可能导致主器件过热和损坏。 请参阅下面的波形。

请帮我检查 EVM 上发生了什么情况? 为何从器件的 VDD5接地短路不会锁存并进一步保护器件? 非常感谢!

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在器件启动后将 VDD5短接至接地将关断器件并阻止其某些电路工作、包括跟随器器件中的故障锁存电路。  最初、电源轨关断是因为跟随器器件可以打开其故障锁存并将 VASHARE 电压保持在低电平、但是、如果 VDD5短路仍然存在、跟随器器器件无法再将 VSHARE 电压驱动为低电平、控制器器器件能够重新启动电源轨。

    堆栈控制器器件仍受一个每相电流限制和过热保护的保护。  此外、如果 VDD5电源轨在启动期间短接至地、上电复位序列将阻止堆栈控制器上电并仅以单相启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢。 如果短从器件的 VDD5无法阻止解决方案输出功率、只让主相正常工作、我如何在生产中知道该故障依然存在?  

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还知道如果您说 VDD5 UVLO 将禁用内部故障锁存电路、那么短路主控器的 VDD5会锁存电路的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="518995" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1132185/tps546d24a-tps546d24a-vdd5-question/4201521#4201521"]非常感谢。 如果短从器件的 VDD5无法阻止解决方案输出功率、只让主相正常工作、我如何在生产中知道该故障依然存在?  [/报价]

    本地内部网的动态硬短路是否是系统中的常见问题?

    如果 VDD5在加电时硬(低阻抗)短接至 GND、启动排序将失败、电源轨将不会启动、因为跟随器器器件不会初始化并在加电复位期间对堆栈控制器做出响应。

    如果 VDD5的短路较弱、并且电流限制大于100mA 时可保持大约2V、则它将能够保持 VSHARE 故障锁存以防止开关。

    至于检测、由于 BCX 总线上的跟随器没有响应、堆栈将报告通信故障。  这将通过将 ALERT 置为低电平来报告、并可通过 PMBus 读取的状态和遥测值来检测。  但是、在这种情况下、我们不会关闭输出、因为缺乏通信可能是由另一个问题引起的、例如 BCX 引脚短路。

    [引用 userid="518995" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1132185/tps546d24a-tps546d24a-vdd5-question/4201524#4201524"]如果您说 VDD5 UVLO 将禁用内部锁存电路、您还知道短路主控器的 VDD5为什么会锁存电路[引用/引用错误]

    是的。  级联上的跟随器器件不会主动驱动其 VSHARE 电压、而是依靠级联控制器(器件0)驱动 VSHARE 引脚并为其电流控制环路设置基准。  由于这种配置、堆栈控制器的任何功率损耗都将关闭输出并保持输出关闭、直到堆栈控制器恢复并重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢!

    -A