大家好、
我在 测试 TPS546D24A EVM 时遇到的问题。 我发现了一个有趣的现象。 我意外地将 VDD5 (JP1_P2)短接至 GND、但输出不会下降。 但是、当我将主器件的 VDD5 (JP1_P1)短接至 GND、但输出下降并锁存。 因此、我进一步测试了这种现象。
- 我将主器件的 VDD5短接至 GND、并检查 VSHARE、SW1、SW2和 VDD5_PH1。 我发现 VDD5_PH1对地短路后、VSHARE 锁存到 GND、以便器件进入故障模式两个相位都被锁存、不会生成 SW 脉冲;请参阅以下波形:

- 我将从器件的 VDD5短接至 GND、并检查 VSHARE、SW1、SW2和 VDD5_PH2。 我发现在 VDD5_PH2短接 GND 后、VSHARE 短接 GND 一段时间。 在大约4-5ms 之后、无论从器件的状态如何、主器件都会启动。 这毫无意义、因为这可能导致主器件过热和损坏。 请参阅下面的波形。

请帮我检查 EVM 上发生了什么情况? 为何从器件的 VDD5接地短路不会锁存并进一步保护器件? 非常感谢!
-A