Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM41625 大家好、团队、
TPSM41625数据表图8-2显示了12V 输入电压、0.95Vo 和25A 电压时的输出纹波。 它显示了大约20mVpp 的输出纹波。
我们能否通过调整 Fsw、Cout 等来将输出纹波降低到10mVpp 以内?
我的目标是在输入电压为12V、输入电压为1Vo、40A 时小于10mVpp (两次卡住)、我想确认 TPSM41625是否可以实现这一目标。 如果有测量数据、也会非常有用。
此致、