This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-5:TINA 仿真错误

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131966/ucc2813-5-tina-simulation-error

器件型号:UCC2813-5

您好,Team 使用了 Ucc2813来实现反激式拓扑,但仿真无法正常工作。

您能在 thise2e.ti.com/.../TINA.TSC 上为我提供帮助吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我犯了任何错误、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhakrishna、

    您遇到了什么问题?

    当我运行文件时、我立即收到此错误。

    然后、我得到这个趋同问题。

    可以通过调整仿真精度参数和/或设置最大时间步长(如100ns)来解决收敛问题。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高压 变压器电路不工作。

    您能不能帮助我设计随附的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是变压器的设计人员、愿意为您提供尽可能多的帮助。  网络上有许多讨论反激式变压器设计的文章。  是来自 TINA 吗?  我在 TINA 库中找不到多绕组变压器模型。

    我们在此为应用我们的控制器提供帮助。

    此致、

    Eric