This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:"单节 Impedance Track&quot 的黄金映像;可使用 EV2400?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129303/bq27510-g3-golden-image-for-single-cell-impedance-track-with-ev2400-possible

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIOGPCCHEMBQEVSW

尊敬的先生或女士:

我们开发了一款即将投入串行生产的新产品。 在这方面,我们希望这样做
校准集成电池电量监测计"BQ27510DRZT-G3"并为软件团队提供"黄金映像"、
然后、应将其用于串联生产。

我在网站上找到了应用报告"SLUA544"。 它描述了需要"bqEASY"软件
我已经下载并安装在 Windows 10 PC 上。 此外、建议使用基于 EV2300 USB 的接口
I²C 每 μ s 连接到我们的设计中的 BQ27510DRZT-G3。

EV2300似乎是一种硫化产品。 我无法在您的网站上找到任何详细信息。 我的办公桌上有一台 EV2400。
那么、我的第一个问题是、如果我可以使用该接口作为替代器件的话。 我已将其插入 Windows 10 PC。
似乎驱动程序已安装,无需手动安装。 我尝试启动"bqEASY"软件、但看起来很像
器件不兼容。 请参阅随附的屏幕截图。

问题1:
那么、是否仍有任何方法可以将 EV2400与"bqEASY"结合使用来启动校准并生成黄金映像?
您似乎为 EV2400提供了一些不同的固件更新(v0.18;v0.28;v0.32)。

问题2:
如果不是、什么是替代解决方案?

问题3:
此外、在 howto 文档"SLUA544"中、建议使用提问文档"SLUA307"来选择
正确的电池技术。 我找不到此文档。 请向我提供此信息吗?

问题4:
一般而言,我觉得问题是程序是否完全改变了。 是否有新的替代方法?我怀疑在对话中可能会有更多问题。

我事先非常感谢。 我期待你的答复。

关于首选语言、如果需要、我也可以选择德语。

此致
Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    additive:我还找到了一个名为 bqStudio 的软件。 是否可以将此软件与 EV2400一起使用以启动校准和黄金映像? 我在这里很困惑。 请提供更多信息和建议、以获得最佳工作方式。

    我还发现了 EV2300的替代器件、该器件必须通过第三方订购:

    www.ti.com/.../MKST-3P-ALT-EV2300

    事实是、我还需要清晰的文档。

    您的网站上似乎也存在与 bqEASY 不同的版本。 我发现的第一个版本是00.09.64。 在另一个站点上我得到了00.09.92。 许多事情都很令人困惑。

    谢谢

    BR

    Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    BQStudio 是更新最新版的软件、应在可能的情况下使用。 BQStudio 支持该器件、您可以使用 BQStudio 中的 CALIBRATION 选项卡来校准监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的回复。 我看到我可以使用"bqStudio"、并且可以与系统中监测计中的设计人员进行通信。 我可以读出一些值来确认它是否正常工作。 我还找到 了版本为0.9.92的"bqEASY"、该版本适用于 EV2400。

    遗憾的是、我能找到的执行这些过程的所有文档都指向过时的"bqEASY"软件。 和这里 
    由于此处假定"bqEASY"的不同版本、因此文档中也存在许多差异。
    没有任何指示"bqStudio"正在执行操作的内容。 是的、我看到还有一列"校准"
    但是、如果由于文档已过时或无法使用而无法找到解决此问题的方法、

    我在这里看到了一个非常复杂的过程、首先进行校准、然后创建黄金映像
    特别是在这些文档中有不同的建议、它会使客户感到困惑。

    请查看我在此处找到了哪些文档来确认我的陈述:
    slua449f.pdf -转到_生产
    slua544.pdf -如何使用黄金映像单节电池 Impedance Track
    slua616.pdf -如何校准和生成黄金 DFI
    如果官方建议使用"bqStudio"、那么在哪里可以找到最终修订版文档来了解该工具的操作方法? 

    它应该存在一个更新、以获取最新列表来选择化学 ID。 在哪里可以找到它? 文档中的内容
    据说我可以在相对测量仪表的产品现场找到它、在我的案例中是 BQ27510-G3。 我也找不到它。

    所有负责任的员工:请给我更多建议和详细信息、以实现我的目标。

    事先谢谢。
    BR Wolfgang Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    文档仍然有效、您可以使用旧工具链执行所有必要的过程。 我们建议尽可能使用较新的工具链。

    这些文档没有更新版本、bqEASY 和 BQStudio 之间的校准过程几乎完全相同、可以遵循相同的步骤。

    创建黄金映像只意味着导出完全配置的监测计信息。 这意味着在学习周期结束后、调整数据闪存中所需的任何功能。 转到黄金映像选项卡并导出文件、这些文件是可在生产过程中使用的文件。  

    BQStudio 中有指向化学 ID 更新程序 的链接:https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您的回答。

    bqStudio 中的 bqEASY 分频方式是否不同? 通常、您会在问卷的帮助下逐步完成所需黄金映像的配置过程。

    这是否应由 TAB 参数 Q&A 接管、然后应事先将其加载到测量仪表中?

    哪个选项卡组织 bqEASY 函数? 它是"黄金映像"吗? 校准过程后是否已生成?

    例如、这些是新工具出现的问题、新文档未回答这些问题。

    因此、请在回答后让问题仍然打开。 我想它会提出更多的问题。

    谢谢。

    BR

    Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    BQStudio 和最常用功能的入门指南为 :https://www.ti.com/lit/pdf/SLUAA98

    Q&A 选项卡提供了一种配置监测关键参数的简单方法。

    BQStudio 中的"Golden Image"选项卡用于导出闪存流或 srec 以进行生产。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    要校准/生成黄金映像并通过开始学习周期选择正确的化学 ID,建议将附加的 BQ27510-G3评估模块用作硬件,还是最好使用原始设计? 我的第一步是将 I²C 从 EV2400连接到自己的设计。 通过这个设置、我可以使用 bqStudio 和 bqEASY 读取内容/值。 它是设置所需的方式吗?

    更进一步、我似乎无法选择正确的化学 ID。 我已更新 bqStudio 和 bqEASY 中的列表、但找不到兼容的锂聚合物电池。 它似乎开始了一个学习过程,它的充电和放电需要花费很多时间,特别是它必须重复20 - 30个设备需要记录的内容,对吧?

    该如何记录? bqStudio 或 bqEASY 是否支持这种记录? 或者、这是否意味着需要外部测量设备、哪些设备可以记录一个包含额外温度、电压和充电/放电电流的列表?

    当使用20 - 30个器件完成记录时、如何在相应的软件工具中处理数据?

    遵循我可以提供的电池的关键数据:

    -锂聚合物
    制造商:EEmb;型号:LP384765
    - 1150mAh 标称容量
    -1050最小容量
    -限压充电:4、2V
    -标称电压:3、7V
    -最大 电流放电:2300mA
    -截止电压: 2、75V
    -执行部分 温度:0 - 45°C

    在采用 BQ27510-G3的设计中、我似乎还需要结合 MOSFET 和负载电阻来构建放电电路、对吧? 在文档中、它将使用 EV2300。 如何为此使用 EV2400? EV2400支持哪种类型的引脚/接口?

    事先谢谢。

    BR

    Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    GPCCHEM 工具不需要执行20-30次、只有校准是我参考的。 学习周期只需完成一次、GPCCHEM 工具的 RDR 周期只需收集一次。

    您可以使用 BQStudio 记录监测计中的所有数据、它是主寄存器页面上的"Start Log"按钮。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我想这在我的问题中已经消失了。 对于任何程序、是否需要 BQ27510-G3评估模块? 或者,可以在自己的设计中使用集成式 BQ27510-G3完成所有工作,以便访问 n ü I²C? 请注意、在我们自己的设计中、内部系统也可以访问监测计。 这会造成冲突吗? 总之、我想知道在某些过程中是如何触发充电和放电的。 是否可以使用自己的系统手动启动?

    BR

    Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:我尝试严格执行文档中的写操作等步骤。 已尝试使用 bqStudio 和 bqEASY。 我无法将配置写入监测计。 尤其是在问题中设置的默认值、我无法保存到监测计中、我会收到后续消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    您可以使用监测计和系统来收集所需的所有数据、如果没有 BQStudio 记录功能、可能会更加困难、因为 EV2400不会仲裁通信线路、因此可能会发生冲突。

    您是否能够更改任何数据闪存值? 根据给定的误差、监测计可能被密封、或者其中一个输入格式不正确。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1129303/bq27510-G3-golde-image-for single-cell-imped-track-with -ev2400- possible /4195570#4195570"] EV2400不仲裁通信线路

    也许我们可以尝试在系统站点上保持安静,因为流量仅来自 EV2400。。。

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1129303/bq27510-G3-golde-image-for single-cell-imped-track-with -ev2400-possible /4195570#4195570"]您是否能够更改任何数据闪存值? 根据给定的误差、监测计可能已密封、或者其中一个输入格式不正确。[/quot]

    我不知道如何使用 bqEASY 在旧工具中对其进行解封。 找不到按钮或其他内容。

    在 bqStudio 中、我找到了其他按钮。 我尝试"解开"和"完全打开"。  如上所述,我允许使用默认值而不编辑某些内容。 但什么也不会发生。 仍然出错。 请参见附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    您能否尝试在数据存储器选项卡中手动更改 DF、我想确保问题与更改 DF 有关、而不是与参数 Q&A 选项卡有关。

    您可以通过查看主寄存器屏幕上的监测计符号旁边来查看监测计是否已锁定。 它旁边会有一个小锁。 您还可以检查寄存器页面上的密封位。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请参阅附件。 我想这就是你想要看到的吗? 寄存器页面上有两个值。 一个 I 从0更改为5mA。 它似乎已被接受,但看不出来是否已在那里获得通过。

    在数据存储器寄存器中、值似乎可以更新。 请参阅附件:

    编辑:

    如果有用的话。 以下是版本:

    我已将 n ü I²C 切至仅连接 EV2400的系统。 我觉得第二位师父可能会制造矛盾。 但结果相同。 没有改善。

    BR Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    监测计似乎未锁定、您可以写入 DataFlash。 参数 Q&A 选项卡可能存在问题、没有多少客户使用此功能、您可以在监测计的数据闪存中执行计算并手动更改它们。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我觉得让客户走上正确的道路没有太多兴趣。 在我的线程开始时、我希望了解为测量仪表生成黄金样本的正确方法。 这些文档描述了应该使用 bqEASY。 现在、我处于同样可以使用名为 bqStudio 的新工具的状态。 文档仅适用于旧工具。 我在本文档中看不到任何将本文档与 bqStudio 结合在一起的模拟图像。 bqEASY 中显示了一个自动过程。 在 bqStudio 的什么位置可以找到它?

    由于文档已过时(slua544.pdf)、我能够执行以下步骤:

    1.设置预优化参数
    下面介绍了如何通过问答目录执行配置。

    在本例中、我在 bqEASY 中遇到运行时错误、尝试将配置写入监测计。

    在 bqStudio 中、我获得​​了正在使用无效值的信息、尽管我只尝试将​​工具中的默认值写入监测计。

    因此、在这一步、客户已经开始放慢速度!

    现在、我被告知、我应该手动完成此步骤。 好的。 相关文档在哪里? 我是第一次处理这些主题的客户。 需要​​调整哪些值? 问题目录实际上负责这一问题、但这一问题不起作用。
    我在这里看到的可能性是、我通过屏幕截图记录了问题目录、并且职责向我展示​​了我必须在数据闪存中手动更改哪些寄存器值。 这是可能的吗?

    我无法想象其他客户在这里拥有或拥有更好的视角。

    2.校准
    这一步骤在我看来是最合理的。 我已经执行了此步骤、作为测试、我的监测计在校准后工作正常。 显示正确的充电电流、这之前与外部测量相差约100mA。

    3.电池化学选择
    令人惊奇的是、更新列表后、只出现少量锂聚合物电池。 超过一千个条目。 遗憾的是、建议使用的12节电池中没有一节与我们的电池规格相匹配:

    我想知道为什么这些列出的电池上的 LiPio 最大电压为4、4V。 我知道从我的已知锂聚合物电池中可以看到最大值为4、2V...

    因此,这意味着我们必须通过 Relax (放松)-> load (加载)-> Relax (放松)(2小时)-> unload (卸载)-> Relax (放松)(5小时)-> Save log file (保存日志文件)来执行这一复杂的过程。 有时我会看到 bqStudio 和 bqEASY 冻结。 该工具必须是新工具。 I²C、我已经切断了系统的 μ C 通信、以避免冲突。 但似乎没有区别。 我认为、长时间的步进不稳定性非常重要。

    我们有以下电池规格、请参阅随附的数据表:

    e2e.ti.com/.../H0460_2D00_LP384765_2D00_PCM_2D00_NTC_2D00_LD_2D00_.1150mAh_2D00_2.pdf

    锂聚合物、1节、1150mAh。

    对于我们来说、它实际上应该是一个包含一节电池的标准电池。 是否存在相同的化学 ID? 我不明白。

    4.电池学习(优化)周期
    这是一个自动化过程吗? 如何在 bqStudio 中启动它? 我明白,在 bqEASY 中,这是一种汽车主义,对吧? 此外、还介绍了如何使用值"2"更改主机或系统端电量监测计的更新状态。 在哪里? 何时? 我不明白。

    这通常是逐步实现目标的过程吗? 如何开始? 尤其是具有附加 FET/Relais 的放电过程。 切换的信号是什么? 我们有 EV2400。 建议使用哪种 I/O? 有问题的人

    结论:
    作为一名工程师、我在过去几年中曾从事过类似的工作。 但这似乎是独特的。
    由于这些文件不完整,人们在这里感到孤单。 目前、我对这里的质量和服务感到失望。 我实际上不习惯使用 TI 的这种方法。 我在这里看到了一些需要更改的东西。

    BR

    Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    抱歉、您这样感觉、电池电量监测计往往是最复杂的部件之一、因为它包含硬件、固件和算法、全部都在一个部件中。 对于广泛的应用、大多数客户没有一个明确的监测计设置路径、尤其是对于既包含文档、又包含文档的较旧 BQEVSW 和较新 BQStudio 的较旧监测计。 我建议尽可能使用最新的监测计部件、以避免混淆、因为它们都使用较新的工具链。 由于有很多步骤、因此在初始设置电池电量监测计时可能需要花费大量时间。

    通常、对于 Impedance Track 监测计、EVM 用户指南对于硬件的初始设置很有帮助、EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/sluu327)中的此部分实际上有一个非常好的监测计完整设置过程指南、其中包括 ADC 校准过程。 在初始硬件设置之后、可以使用 GPCCHEM 工具、工具页面上提供了指南。 然后、按照 SLUA903文档了解学习周期、这将说明如何设置与问答部分相同的参数。 之后、其他配置取决于应用需求、并参考 TRM、其功能可能有助于为监测计用户实现最佳结果。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在尝试确定化学 ID。 这是否是 C/100的拼写错误? 还是真的是这样? 对于1150mAh 的电池、充电时间大约为100小时:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    C/100不会直接与100小时的充电时间相关、这取决于您的电池特性。 CHem ID 匹配过程的目标是获得 OCV 上的完整电压范围、如果充电终止处于非常高的电流、则电压将放松至远低于电池的实际范围。 请按照 GPCCHEM 工具指南操作、您不再需要下载实际的 Mathcad 工具、我们在服务器上运行它、然后按照指南向它提交数据。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA725A

    此致、

    Wyatt Keller