Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQEVSW
主题中讨论的其他部件:EV2400、 BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQEVSW
尊敬的先生或女士:
我们开发了一款即将投入串行生产的新产品。 在这方面,我们希望这样做
校准集成电池电量监测计"BQ27510DRZT-G3"并为软件团队提供"黄金映像"、
然后、应将其用于串联生产。
我在网站上找到了应用报告"SLUA544"。 它描述了需要"bqEASY"软件
我已经下载并安装在 Windows 10 PC 上。 此外、建议使用基于 EV2300 USB 的接口
I²C 每 μ s 连接到我们的设计中的 BQ27510DRZT-G3。
EV2300似乎是一种硫化产品。 我无法在您的网站上找到任何详细信息。 我的办公桌上有一台 EV2400。
那么、我的第一个问题是、如果我可以使用该接口作为替代器件的话。 我已将其插入 Windows 10 PC。
似乎驱动程序已安装,无需手动安装。 我尝试启动"bqEASY"软件、但看起来很像
器件不兼容。 请参阅随附的屏幕截图。
问题1:
那么、是否仍有任何方法可以将 EV2400与"bqEASY"结合使用来启动校准并生成黄金映像?
您似乎为 EV2400提供了一些不同的固件更新(v0.18;v0.28;v0.32)。
问题2:
如果不是、什么是替代解决方案?
问题3:
此外、在 howto 文档"SLUA544"中、建议使用提问文档"SLUA307"来选择
正确的电池技术。 我找不到此文档。 请向我提供此信息吗?
问题4:
一般而言,我觉得问题是程序是否完全改变了。 是否有新的替代方法?我怀疑在对话中可能会有更多问题。
我事先非常感谢。 我期待你的答复。
关于首选语言、如果需要、我也可以选择德语。
此致
Wolfgang Walter