请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53355 大家好、
我的设计中使用的是 TPS53355DQPT。 我希望让专家对电路设计进行审查。 功率要求如下所示
VIN=5V
VOUT=0.84V
Iout=30A
我在稳压器输出端连接了6个100uF 电容器。 灌电流侧有300uF 电容器连接到此电源轨。 请告诉我该稳压器是否支持600uF+300uF 的总电容。 另请查看随附的 design.e2e.ti.com/.../Design19.pdf