This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:原理图审阅

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133259/tps53355-schematics-review

器件型号:TPS53355

大家好、

我的设计中使用的是 TPS53355DQPT。 我希望让专家对电路设计进行审查。 功率要求如下所示

VIN=5V

VOUT=0.84V

Iout=30A

我在稳压器输出端连接了6个100uF 电容器。 灌电流侧有300uF 电容器连接到此电源轨。 请告诉我该稳压器是否支持600uF+300uF 的总电容。 另请查看随附的 design.e2e.ti.com/.../Design19.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    请使用我们的 Excel 计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluraz7)验证您的设计。 第一个选项卡是 Excel 计算器。 它还将根据您的稳定性、瞬态和纹波要求、让您了解您的最大 Cout。 第二个和第三个选项卡包含原理图和布局检查清单。 请务必仔细阅读。 如果您有任何疑问、请告知我们。 谢谢你。