This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:外部电池充电指示灯未亮起(红色指示灯通常亮起)、并且在充满电后指示灯不会变为绿色

Guru**** 2627815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131458/bq24032a-the-external-battery-charging-light-does-not-turn-on-the-red-light-normally-turns-on-and-the-light-will-not-turn-green-after-being-fully-charged

器件型号:BQ24032A

您好的团队:

  • 项目生产时间:大规模生产,大规模生产时间超过1年;

    在旧项目中、该芯片仅用于 CD61、PCB 上只有一个芯片;

    设计电路图如下:

  • 缺陷率为1%、1000台生产设备中有10种类似的缺陷、表现为外部电池的充电指示灯未亮起(红色指示灯正常亮起)、并且在充满电后指示灯不会变为绿色。

    异常不会集中在特定批次中。 根据生产和维护记录、每批生产都有一些 IC 问题、但数量不大。 这一次、以1000个单位生产了10个缺陷单元、触发了我们的异常机制。

    整个机器的装配测试中出现缺陷;

    缺陷测试条件:3V、正常温度、正常测试、正常电压、所有引脚和正常芯片之间无阻抗异常;

    加热型 IC 无效。 已确定电源芯片焊接不良;更换芯片的故障消失、故障芯片会再次出现在 OK 板上。 芯片故障;

    相同的问题会一个接一个地出现、但缺陷率很低、并且有几个部分是分散的。 一年后、但这次缺陷率很高;

    10.电路设计和测试并无变化;

客户的问题是:请帮助指出问题可能发生在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不知道绿光或红光来自此原理图的位置。 原理图中是否有显示红色和绿色光的部分可供共享。

    [引用 userid="39367" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1131458/bq24032a-the external-battery-charging-light-do-ture-on-the red-light-normal-tall-on-on-se-on-se-on-on-and the low-power-we-ne-ture-we-fall-fer-bee-fer-fer-follow-charge-charged’]我们认为芯片上的故障消失了、芯片上的电源故障消失后、芯片完全被焊接不好。 芯片故障;[/报价]

    您能更详细地解释一下"焊接不良"部分吗? 听起来芯片行为的原因是焊接不良、可能会损坏芯片。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼:

    绿色指示灯或红色指示灯来自此原理图:SAT1 和 SAT2  

      电源芯片焊接不良;

      这是不正确的描述:避免芯片引脚焊接不良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    由于周一(9/22年9月5日)是一个联邦假日、我们将在周二返回给您。

    感谢您的理解。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否存在故障的芯片与所提到的焊接不良的芯片相同?  

    您是否还可以重新上传您附加到原始帖子的图像。 我看不到这种情况是出于某种原因。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    首先、要明确芯片的焊接不是很差。

    2.芯片的不良现象是外部电池的充电指示灯未亮起(红色指示灯常亮),且充满电后指示灯不会变为绿色。 相应芯片的 PIN2 (STAT1)和 PIN3 (STAT2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    抱歉、我现在知道芯片没有焊接不良。 从您提到的内容来看、这次缺陷会更高? 电路板是否有任何变化?

    您能否提供数据记录或波形来显示电池电压以及 STAT 引脚随时间变化的情况?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

       我再次向客户确认以下信息:

    1.有缺陷的芯片实际上不会为后端电池充电、STAT1和 STAT2处于高电平状态。 (连接电池时、有缺陷的芯片可能无法检测到电池的连接? 如何确认这种情况)

    2.在 ABA 交叉之后,确认芯片上出现故障现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    听起来 IC 是问题所在。 在某种程度上、这可能是损坏的 IC。 要确认、您说电路板上的新 IC 工作正常吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    1。     要确认、您说电路板上的新 IC 工作正常吗?

         是的

    如果  BQ24032A 未检测到电池组的访问、哪些引脚和寄存器可以确认此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据您所说的话:

    [引用 userid="39367" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1131458/bq24032a-the external-battery-charging-light-do-ture-ture-on-the red-light-normal-ten常 亮和-low-we-we-we-we-fer-bee-fer-fy-fulder-4201558#4201558#外部电荷后,正常接通电后,电荷不亮的红色电现象”,电池未完全接通,且电池未接通电后,电池正常接通电源。 相应芯片的 PIN2 (STAT1)和 PIN3 (STAT2)[/引用]

    两个 STAT 引脚都关闭。 这将指示暂停充电的故障。  

    [引用 userid="39367" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1131458/bq24032a-The-external-battery-charging-light-do-ture-on-the red-light-normal-ture-on/the light-we-we-tow-wing-green-fer-fer-charge-fy-charged/4205029#BQ24029]如果无法检测到电池组的问题,并确认电池组的电池组是否可以检测到该问题,并且无法检测到该问题,请参阅以下引脚:BQ24029#4205029#BQ245029[#BQ245029]

    STAT 引脚都处于关闭状态将是您的最佳指示器、但它不会确认没有电池检测的问题、因为此状态表示充电暂停或未充电。  

    [引用 userid="39367" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1131458/bq24032a-the -external-battery-charging-light-do-ture-on-the red-light-normal-turs-on/the light-we-we-ture-we-green-bey-fulgy-charged/4205029#4205029]

    要确认、您说电路板上的新 IC 工作正常吗?

         是的

    [/报价]

    在这种情况下、电路板或设置不是问题、IC 本身就是导致此行为的原因。  

    此致、

    Anthony Pham