Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A
您好的团队:
-
项目生产时间:大规模生产,大规模生产时间超过1年;
在旧项目中、该芯片仅用于 CD61、PCB 上只有一个芯片;
设计电路图如下:

-
缺陷率为1%、1000台生产设备中有10种类似的缺陷、表现为外部电池的充电指示灯未亮起(红色指示灯正常亮起)、并且在充满电后指示灯不会变为绿色。
异常不会集中在特定批次中。 根据生产和维护记录、每批生产都有一些 IC 问题、但数量不大。 这一次、以1000个单位生产了10个缺陷单元、触发了我们的异常机制。
整个机器的装配测试中出现缺陷;
缺陷测试条件:3V、正常温度、正常测试、正常电压、所有引脚和正常芯片之间无阻抗异常;
加热型 IC 无效。 已确定电源芯片焊接不良;更换芯片的故障消失、故障芯片会再次出现在 OK 板上。 芯片故障;
相同的问题会一个接一个地出现、但缺陷率很低、并且有几个部分是分散的。 一年后、但这次缺陷率很高;
10.电路设计和测试并无变化;
客户的问题是:请帮助指出问题可能发生在哪里?