This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:IC 的 MAXED 输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132905/ucc28019a-maxed-output-of-the-ic

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019

您好!

在我参考的线程中、来自 IC 的栅极波形、导通时间将被最大化。

根据该主题中提到的说明:  

"如果您注意到、您的 COMP 电压会达到最大值(实际上、它超过了7V AbsMax 规格!)。 您的栅极导通时间为 MAXED、VSENSE 位于高端 PFC 可能已达到其 OCP 电平、并且您正在进行峰值调节(√2 * 230VAC + Vdiode = 326V)。"

什么可能导致 Vcomp 超过、从而导致此处的栅极导通时间达到最大值?  

此外、当 Vsense (4.1V)的典型基准值为5V 时、"Vsense (4.1V)在高端"意味着什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处发布该主题的参考吗?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链接此处

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vcomp 可以达到绝对最大值、尤其是在启动和负载瞬态期间、控制环路可能需要更高的电流。UCC28019具有额外的内部源极电流特性(通常约为150uA、但随不同条件而异)、该特性在软启动 完成时启用 (当 Vout 达到其标称设计点的95%时)。  这个额外的源电流是 EDR (增强型动态响应)。  这个额外的 EDR 通过 VCOMP 电阻器来向 VCOMP 电平添加电压、将 VCOMP 立即驱动为高电平。我不确定 VSENSE 的评论、我觉得它对于获得的326V 是可以的。 如有任何与您的设计相关的问题、请发布原理图或共享 Excel 计算器。

    此致、

    Harish