Other Parts Discussed in Thread: UCC28019
主题中讨论的其他器件:UCC28019
您好!
在我参考的线程中、来自 IC 的栅极波形、导通时间将被最大化。
根据该主题中提到的说明:
"如果您注意到、您的 COMP 电压会达到最大值(实际上、它超过了7V AbsMax 规格!)。 您的栅极导通时间为 MAXED、VSENSE 位于高端 PFC 可能已达到其 OCP 电平、并且您正在进行峰值调节(√2 * 230VAC + Vdiode = 326V)。"
什么可能导致 Vcomp 超过、从而导致此处的栅极导通时间达到最大值?
此外、当 Vsense (4.1V)的典型基准值为5V 时、"Vsense (4.1V)在高端"意味着什么?
此致、