This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:电机驱动器负载

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128482/tps65270-motor-driver-load

器件型号:TPS65270

您好、TI 团队、

我的客户在电机驱动器负载和传感器负载下使用 TPS65270输出、但电机驱动器会影响传感器电路。

因此、我们希望了解如何更好地替换这个或任何 PN。 谢谢!

电机输出:5V/1A。下图是纹波。

1) 1) TPS65270RG 可用作单电源、需要注意;
2) 2)当 TPS65270RG 负载为电机时、电机工作时的纹波相对较大、如何优化和改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 请给我发送原理图吗?  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事 Lucia 稍后会回答您的问题!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢大家分享原理图。 您能否告诉我们电机工作时 Vp-p 的要求和负载阶跃条件? 您还可以为 Cout 添加2*22uF 电容器以检查是否可以改进。

    任何不清楚的事情、请告诉我! 谢谢!

    BRS

    卢西亚