Other Parts Discussed in Thread: TPS65270
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65270 您好、TI 团队、
我的客户在电机驱动器负载和传感器负载下使用 TPS65270输出、但电机驱动器会影响传感器电路。
因此、我们希望了解如何更好地替换这个或任何 PN。 谢谢!
电机输出:5V/1A。下图是纹波。
1) 1) TPS65270RG 可用作单电源、需要注意;
2) 2)当 TPS65270RG 负载为电机时、电机工作时的纹波相对较大、如何优化和改进?