您好!
我使用 BQ24600为 RRC 电池充电:RRC2054-2。
原理图如下:

PIN:
| 引脚 | 连接到 |
| VBATIN | 也可能是电池本身的电源 |
| I_SET_Cge | 微控制器的数字模拟转换器 |
| En_Charge | 微控制器的 GPIO_OUTPUT |
| CHARGE_STATUS | 微控制器的 GPIO_INPUT |
| VBAT | RRC 电池 |
充电器配置:
| VCC | 24V |
| Icharge | 1.74A |
| VBAT | 16.4伏 |
| 终端 | 1.9V |
电池配置:
| VchargeMAX | 16.8伏 |
| IchargeMAX | 10A |
| 充电 | 50% |
| I2C | 互联 |
但是、当我将 ENABLE_CHARGE 设置为"1"时、电池未充电。
ENABLE_CHARGE ='1':
| I_SET | 360mV |
| PG/ | 24mV |
| 终端 | 1.9V |
| REGN | 6V |
| 参考电压 | 3.3V |
| VCC | 24V |
这就是我在 CHARGE_STATUS 上得到的结果:

黄色:CHARGE_STATUS
红色:VBAT
就像我的 BQ24600尝试为电池充电、但随后停止充电。
我们将感谢您的任何帮助。
如果需要、我可以为您提供更多示波器。
此致、
Yan