This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:RRC 电池未充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130850/bq24600-rrc-battery-not-charging

器件型号:bq24600

您好!

我使用 BQ24600 RRC 电池充电:RRC2054-2。

原理图如下:

PIN:

引脚 连接到
VBATIN 也可能是电池本身的电源
I_SET_Cge  微控制器的数字模拟转换器
En_Charge 微控制器的 GPIO_OUTPUT
CHARGE_STATUS 微控制器的 GPIO_INPUT
VBAT RRC 电池


充电器配置

VCC 24V
Icharge 1.74A
VBAT 16.4伏
终端 1.9V

电池配置

VchargeMAX 16.8伏
IchargeMAX 10A
充电 50%
I2C 互联

但是、当我将 ENABLE_CHARGE 设置为"1"时、电池未充电。

ENABLE_CHARGE ='1'

I_SET 360mV
PG/ 24mV
终端 1.9V
REGN 6V
参考电压 3.3V
VCC 24V

这就是我在 CHARGE_STATUS 上得到的结果:

黄色:CHARGE_STATUS
红色:VBAT

就像我的 BQ24600尝试为电池充电、但随后停止充电。

我们将感谢您的任何帮助。
如果需要、我可以为您提供更多示波器。

此致、
Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan、

    为了帮助进行调试、我需要进行一些其他测量。

    发生这种情况时、VFB 的价值是多少?

    您可以包含输入电压、Q44A 栅极、PG 和 STAT 的波形吗?

    此外、您能否包含输入电压、电池电压、PH 电压和充电电流的波形?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    VFB = 2.1V

    在每个示波器的底部、您可以对每个信号执行测量、如最小值、最大值和平均值。

    请在下面找到输入电压、Q44A 栅极、PG/和 STAT 的波形:


    C1 -黄色-:输入电压
    C2-红色-:Q44A 门
    C3 -蓝色-:PG/
    C4 -绿色-:STAT

    请在下面找到输入电压、电池电压、PH 电压和充电电流的波形:

    C1 -黄色-:输入电压
    C2 -红色-:VBAT
    C3 -蓝色-:PH
    C4-绿色-:充电电流

    我们可以看到、根本没有电流充电
    但是、蓝色信号会在其他信号上增加一些噪声。

    在以下示波器上,我消除了蓝色信号:

    最后,请找到放大的 PH 电压范围:


    此致、

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    我有几件事适合你。

    如果 VFB 为2.1V、则充电完成。 VFB 引脚的稳压电压为2.1V。您是否已仔细检查稳压点? 您施加的电池电压是多少?您设计的充电电压调节是多少? 您说最大电压设置为16.4V、但一个波形显示最大值为17.23V

    2. STAT 引脚仅在0.5Hz 时闪烁、表示"充电暂停、计时器故障、输入过压、电池不存在"。 充电暂停与 TS 引脚相关。 您的充电计时器是否已过期? 我看到您的输入电压不超过28V。 您确认已连接电池?

    输入信号看起来干净、始终保持连接。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1.对于电池电压、请参阅图3、因为图2上有一些噪声。 您可以看到、VbatMAX = 16.63V、这是因为电压上升时的尖峰很小。 当稳定时、Vbat = 16.41V。
    但是、RRC 电池的最佳再充电电压为16.8V。 因此、我尝试其他几个电阻器的电压值约为16.8V、但它没有解决我的问题。
    我正在等待+/-0.1%电阻器恢复我的测试。

    2.我确认已连接电池。 否则、当 BQ24600不尝试为电池充电时、Vbat 上的电压将为0V -请参阅图2和3-。 什么是充电计时器?

    此致、

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    查看您的原理图、您的电池最大电压调节为16.4V、再充电电压为16.0V。如果您施加的电压大于或等于16.4V 、则您处于 CV 模式边缘、或者恰好处于电池过压状态。 请确认充电器的 FB 电阻。 对于定时器、请查看电气特性表中的"安全定时器"。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正如我在第一条消息中所说、VchargeMAX = 16.8V。
    根据 RRC 电池数据表、当 Vcharge = 17.08V 且温度介于10°C 和50 C 之间时、过压保护被激活

    我确认 R202 = 150kΩ Ω、R204 = 22kΩ Ω。

    我还检查了充电计时器:每次测试 BQ24600时,我只让电池连接几分钟,所以充电计时器没有过期。

    我想问题来自 RRC 电池。
    如果我发现新东西、我将与您联系。

    此致、
    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    保持发布状态。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我解决了我的问题。
    事实上,有两个问题:

    • 电池 SMBus 的上拉电阻值不正确:之前的值3.3kΩ,新值10kΩ。
    • 在电池和充电器之间,我们有一个与二极管并联的 MOSFET:二极管让电流从电池流向充电器,这就是我在 BQ24600的 SRN 引脚上设置电池电压的原因。 但是、应命令晶体管对二极管短路、以使电流从充电器传递到电池。 我的微控制器的引脚配置不正确、因此晶体管保持截止状态。
      我修复了它、现在一切都运行得很好。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Yan