This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:关于设计计算器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS25982, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064000/tps2492-about-design-calculator

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS25982CSD18532Q5B

您好!

附件是我们有关 TPS2492的设计计算器、请帮助您检查它!

我对此有一些疑问:

1.是否可以在 Excel 中编辑"典型器件 SOA 限制"? 如果可以、如何编辑?

现在曲线不正确。

2.  Rdson 是指当 Tj (例如125度) @vinmax=15V 时 MOSFET 的值?

VDS=Vinmax 时、这些 SOA 电流值来自 MOSFET 曲线 ?

在步骤4中、降额 SOA/PLIM 现在为黄色、可通过什么公式获得 降额 SOA 的值?

 我们的设计中是否有任何触发黄色的不合理参数?

5.如何在设计工具中获取所有公式?

谢谢!

 e2e.ti.com/.../TPS2492_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_12V.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    感谢您与我们联系。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    新年快乐!!! 很抱歉耽误你的时间...  

    首先、我是否知道 为什么尽管 德州仪器(TI)中集成了 TPS25982等电子保险丝、但仍要为12V、10A 应用选择80V 控制器和40V MOSFET?  

    请按您的查询顺序查看回答。

    1. 无法在此设计计算器中编辑"典型器件 SOA 限制"。  请问您为什么认为曲线不正确?  它是根据以下参数推导出的、
      1. 电流限制设置 poin、
      2. 功率限制设定点、
      3. 输入电压、数据表第22页也对此进行了说明。  
    2. 是的、应使用这些数据进行计算。
    3. 是的。
    4. 请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 我已编辑了设计计算器。 如果有 query.e2e.ti.com/.../TPS2492_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_12V_5F00_Edited-by-TI.xlsx、请查看并告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    新年快乐!  

    我们的设计需要支持 Vin=12V 或24V,、因此我们选择40V MOSFET、TI 的本地 FAE 向我们推荐 TPS2492。

    关于 SOA 曲线以下、

    典型器件 SOA 限制曲线符合所选 MOSFET CSD18513's SOA?

    2..温度降额 FET SOA (t=Tfalut)曲线已覆盖典型 SOA 限制曲线、因此这些参数是合适的?

    因此,只要降额 SOA 曲线覆盖了典型 SOA 限制曲线,我们就可以认为 MOSFET 是合适的。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    请告诉我您的设计的最大输入电压。 需要在最大输入电压下验证 MOSFET SOA 裕度。  上一帖子中附加的修改后的设计计算器适用于12V 设计。 但是、对于输入电压超过 12V 的情况、有必要查看 SOA 裕度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的设计中、输入电压需要满足12V 或24V 的要求。 当输入为24V 时、最大输入电压为26.4V。 输入为24V 时、负载电流为5A。 其他半部分 与12V 输入相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 然后、我们需要选择一个考虑 VINMAX 为26.4V 的 MOSFET。我将搜索合适的 MOSFET 并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用  CSD18532Q5B。 它将满足您的所有设计标准。 CTIMER 应为20nF。