您好!
我使用 TPS3850G50来监控来自 RPI 板的5V 电压轨和看门狗计时器;我还必须提供手动复位开关按钮。
欠压/过压条件、手动复位和看门狗计时故障都必须激活与 RPI 相同的输出信号。
请求的看门狗计时约为1.0-1.2s;请求的复位持续时间超过2s
这是我设计的方案:

一旦看门狗计时器就绪、引脚 SET1由 RPI 启用为高电平。
WDI 窗口由 CWD NC 设置为0.9-1.6 s、SET0和 SET1均为高电平。
WDO 和 RESET 输出连接在一起和 OR-ed、因为它们都是开漏输出。
通过 CRST CAP = 1uF、WDO (复位)时序被设定为3.2s。
目前我的问题是:
- WDI 不工作:我认为这是因为 GP10输出的最大电平为3.3V、而 WDI 最小电压要求为0.8 x Vdd = 4V;我应该添加一个电平转换器;
- 手动复位不起作用:当我关闭开关按钮 S2时、SENSE 引脚上的电压会按照 R1/R6分压器的预期下降至4.5V、低于 Vdd - 4%= 4.8V、但这不会触发 RESET 引脚。
有什么想法吗?
提前感谢您