This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:由 TPS3850进行电压监控、手动复位和看门狗

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063482/tps3850-voltage-monitor-manual-reset-and-watchdog-by-tps3850

器件型号:TPS3850

您好!

我使用 TPS3850G50来监控来自 RPI 板的5V 电压轨和看门狗计时器;我还必须提供手动复位开关按钮。

欠压/过压条件、手动复位和看门狗计时故障都必须激活与 RPI 相同的输出信号。

请求的看门狗计时约为1.0-1.2s;请求的复位持续时间超过2s

这是我设计的方案:

一旦看门狗计时器就绪、引脚 SET1由 RPI 启用为高电平。

WDI 窗口由 CWD NC 设置为0.9-1.6 s、SET0和 SET1均为高电平。

WDO 和 RESET 输出连接在一起和 OR-ed、因为它们都是开漏输出。

通过 CRST CAP = 1uF、WDO (复位)时序被设定为3.2s。

目前我的问题是:

  1. WDI 不工作:我认为这是因为 GP10输出的最大电平为3.3V、而 WDI 最小电压要求为0.8 x Vdd = 4V;我应该添加一个电平转换器;
  2. 手动复位不起作用:当我关闭开关按钮 S2时、SENSE 引脚上的电压会按照 R1/R6分压器的预期下降至4.5V、低于 Vdd - 4%= 4.8V、但这不会触发 RESET 引脚。

有什么想法吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    从您的设计的外观来看、没有任何令人惊叹的地方。  

    您是否可以一次隔离一个问题并对其进行测试? 例如、禁用看门狗、将 WDI 引脚连接到 VDD 或 GND、然后尝试使用 MR 引脚。

    如果可能、请分享任何结果。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的回复。 根据您的建议、让我们尝试一次隔离问题、首先研究电压监控器。

    [此消息在检查第二个电路板后已编辑]。

    这是加电时的默认电压(所有电压均恒定、时间不变、开关 S2断开):

    1 VDD 4.95伏
    2. CWD (打开) ~0V
    3. SET0 4.95伏
    4. CRST ~0V (几秒钟后)
    5. GND 0V
    6. 设置1 0V
    7. WDI 0V
    8. WDO 4.95伏
    9. 复位 4.95伏
    10. SENSE (S2开路) 4.95伏

    由于 SET0=1和 SET1=0、看门狗应该被禁用、只有电压监控器应该工作。

    当我关闭 S2开关时、SENSE 引脚上的电压会降至4.5V、明显低于标称 VIT-(UV)阈值5V - 4%-0.8%= 4.76V:RESET 引脚未按预期下降至0V。

    即使我手动将 SENSE 引脚强制为 GND、RESET 输出也不会激活。

    希望您能帮助我了解正在发生的情况。 在我看来、进一步研究看门狗动态是毫无意义的、直到静态行为不明确为止。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候-我们的团队将在1/22之后回复您。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确保您已经使用第二个电路板对其进行了测试、结果完全相同?

    此外、您从何处购买这些器件?

    如果可能、您能否给我发送一张顶部标记的照片。 以及卷带上的标签照片(如果您购买了整盘器件)。

    此外、如果您有机会进行测试、能否检查 R10上是否存在压降。 此外、如果可以、断开 RESET_B 输出引脚上的任何其他电路、请参阅以下内容:

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我确认测试了两个具有相似结果的电路板。 但是、从光绘文件中可以看到 TPS3850的占用空间有一些错误、因此我准备的是一个具有正确占用空间的新电路板。 我将在这里更新一次、以便重复测试。

    BTW、TPS3850是从 Farnell 购买的、因此我不会在这里期待任何假冒组件。

    谢谢

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    好的、感谢您对组件来源进行了更新。

    是的、请在更新完成后使用测试发布更新。

    Jake