请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53915 主题中讨论的其他器件: TPS53515
您好!
可以对 TPS53915进行离线编程、以便在 使用之前更改 FW 设置。
例如、我想将 TPS53915频率设置从400kHz 更改为850kHz。
谢谢
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
更改频率设置的唯一方法是通过 PMBus。 您可以使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令配置开关频率并将其存储在非易失性存储器(NVM)中、以便器件以850kHz 的频率启动。 您可以在配置 EN 时将其保持为低电平、从而关闭转换器。 您仍需要 VIN。
我们还提供 TPS53515、这是 TPS53915的非 PMBus 版本。 TPS53515具有引脚搭接功能、可根据接地电阻设置频率。