This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:TPS53915可以在使用前更新 FW 设置

Guru**** 2511805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065310/tps53915-can-tps53915-can-update-fw-setting-before-use

器件型号:TPS53915
主题中讨论的其他器件: TPS53515

您好!

可以对 TPS53915进行离线编程、以便在 使用之前更改 FW 设置。

例如、我想将 TPS53915频率设置从400kHz 更改为850kHz。

谢谢  

Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tony

    假期结束后、我们的美国团队将向您提供反馈。 谢谢!

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    更改频率设置的唯一方法是通过 PMBus。 您可以使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令配置开关频率并将其存储在非易失性存储器(NVM)中、以便器件以850kHz 的频率启动。 您可以在配置 EN 时将其保持为低电平、从而关闭转换器。 您仍需要 VIN。

    我们还提供 TPS53515、这是 TPS53915的非 PMBus 版本。 TPS53515具有引脚搭接功能、可根据接地电阻设置频率。