大家好、
客户反馈 LMR14206有一些问题来自 SW 引脚信号不稳定、让其输出稍微下降。
但当他更改为较旧的一个日期代码 LMR14206 (大约一年前)时,将会看到不稳定的情况。
然后、他们继续尝试更改9个较新的 LMR14206将看到6个是安全的、3个是失败的。
下面是他的波形和 SCH、请帮助检查此问题。
现在他们试图向我们发出 FA 请求。
波形测量的是 D182点
左侧是安全的,右侧和中间侧有问题。
您能帮您查看此处的任何问题吗? 或更新版本的 LMR14206我们更改了内部的任何参数,因此需要重新修改外部 R/C 以使其保持稳定? 谢谢!


Eddie