This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:SW 引脚信号不稳定、输出将下降

Guru**** 2507165 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061994/lmr14206-sw-pin-signal-is-not-stable-and-output-will-drop

器件型号:LMR14206

大家好、

客户反馈 LMR14206有一些问题来自 SW 引脚信号不稳定、让其输出稍微下降。

但当他更改为较旧的一个日期代码 LMR14206 (大约一年前)时,将会看到不稳定的情况。

然后、他们继续尝试更改9个较新的 LMR14206将看到6个是安全的、3个是失败的。

下面是他的波形和 SCH、请帮助检查此问题。

现在他们试图向我们发出 FA 请求。

波形测量的是 D182点  

左侧是安全的,右侧和中间侧有问题。  

您能帮您查看此处的任何问题吗? 或更新版本的 LMR14206我们更改了内部的任何参数,因此需要重新修改外部 R/C 以使其保持稳定? 谢谢!

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    环路似乎不稳定、您可以建议客户将 Cout 增加到22/47uF 以使环路稳定。 此外、C182与反馈电阻器并联将在环路中引入零、请尝试将其移除。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    由于您有一段时间没有听到您的声音、我将关闭此主题、如果您有进一步的问题、请打开另一个主题。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    客户按照我们的指南操作、然后发现结果似乎没有改善。(Cout 增加了47uF、删除了 C182)

    您能帮您发现一些问题吗? 或者有任何想法可以分享吗? 谢谢!

    Eddiee2e.ti.com/.../S500E022P-_2D00_-IC181-waveform.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuchen:

    从您的波形可以看出,条件是15V 输入到12V 输出,对吗?

    问题:

    1.不稳定是否仅发生在15V-18V 输入、24V 输入的情况下?

    2.您能不能帮助监控 CB 电压与 SW  

    3、ABA 测试如何、用坏硅更换好硅芯片、问题出在芯片上吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    以获取您的问题反馈、如下所示;

    1. 输入电压大约为15V 至17V,但他们提到如果输入电压为15V,则系统是稳定的,但如果上升至17V,则波形等将不稳定

    2.我建议他们把他的 CB 值改为0.15uf,因为他的现有值是0.1uf。 (但结果没有改善)

    3.是的,我上次讨论。 他们做了大约9件、6件看起来不错、3件失败。

    客户反馈 FA 测试条件(原因我们的 FA 结果意味着这些 IC 通过了 CT 和基准测试):

    您的测试条件是12V 输入、3.3V 输出

    如果更改为17V 输入12V 输出,加载340ohm, 则开关波形稳定?

     

    我们发现、如果输入更改为15V、则开关稳定、但 IF

     更改为17V 波形不稳定

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    您能否共享布局和电感器器件型号?

    对于 ABA 测试、是否总是好、是否总是坏?

    谢谢