This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:不适用

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064290/ucd3138psfbevm-027-n-a

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

您好!

我目前正在使用 PSFB 评估板进行原型测试。 我注意到、当电路板加电时(任何电压为30-350V)、VIN_Scaled 信号不是直流信号、而是一些周期性波形(如下图所示、时间缩放为500us)。 这是正常的吗? 它是否应该表示直流输入电压? 我已经检查了直流输入、VAUXS 和3.3V 都是稳定的。

请帮助解决此问题。

此致、

Amnish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不正确、它应该是直流电压。 下面是偏置电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这就是我的想法。 那么、我应该发送评估板进行更换吗? 请提供建议。

    谢谢、

    Amnish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以联系当地的 TI 销售办事处、 他们可能会提供一些选项。