This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B1EVM-008:TPS23882B1EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097能否独立工作?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23882B1EVM-008, BOOST-PSEMTHR8-097, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062799/tps23882b1evm-008-can-tps23882b1evm-008-boost-psemthr8-097-work-stand-alone

器件型号:TPS23882B1EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23882BBOOST-PSEMTHR8-097USB2ANY

大家好、

我的一位客户正在尝试使用 BOOST-PSEMTHR8-097和 TPS23882B1EVM-008评估 TPS23882B。

但这些板不起作用。

现在、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问:我们认为这些电路板组 BOOST-PSEMTHR8-097 +  TPS23882B1EVM-008仅可在没有任何设置或程序的情况下提供电源(48V)。

   我们的理解是否正确?

   还是必须通过 USB2ANY 或 MSPEXP430FR5969从 PC 进行编程或设置?    

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    您是否已将 Auto (自动)引脚设置为30W? 如果不是、您需要配置该配置、以便使器件处于自主模式、并让电路板在没有 GUI 或 MSP430的情况下运行。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    非常感谢您的回复。

    很抱歉、我的解释不够。

    客户已通过连接到 EVM 上 TPS23882B 的 Auto 端子的 J5的#3至#4来设置“2线对30W”。

    你还有其他建议吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    "不起作用"是什么意思? 您能否在连接到 PD 后捕获端口电压和电流波形? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Penny。

    感谢你的答复,很抱歉我的解释不够。

    我想告诉您、连接 PD 器件时、EVM 未向 PD 器件供电。

    我要求他们在连接 PD 器件时检查 GAT1~8端子电平。

    我在得到他们的答案后立即告诉您。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    非常感谢您的回复。

    问题已解决。 原因是客户的电源不好。

    当 EVM 的强大电源连接到 EVM 时、EVM 工作正常。  

    再次感谢您的支持和致以最诚挚的问候、

    Kazuya。